This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002出现故障时会发生什么情况?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708607/lm46002-what-will-happen-when-lm46002-fail

器件型号:LM46002

您好!

在降压电路中、如果发生过压/过流/热问题且 LM46002损坏、两个 MOSS 看起来是什么样的? 短路还是开路?  输出是什么样的?

 

对于这两个 MOSS、我只能在  数据表中找到 Rds-on。

与许多其他系统降压转换器一样、 Rds-on-ls 低于 Rds-on-hs。  但是在降压电路中、高侧 MOS 始终保持导通状态超过 一半的周期。   那么、为什么选择 Rds-on-ls 低于 Rds-on-hs 呢? 这与故障模型是否相关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关您的第二个问题。 例如、当从12V 转换为5V 时、占空比将小于0.5。 因此、低侧开关的导通时间将比高侧长。 因此、我们设计的低侧 Rdson 稍小一些。

    第一个问题。 如果发生会损坏电源开关的灾难性事件、它们可能会以开路或短路的形式发生故障。
    如果高侧无法断开、则不会生成输出电压。 如果低侧故障开路、转换器仍可能提供输出电压、但开关可能不稳定和/或某些功能将丢失。
    如果高侧发生短路、输出电压将达到接近 Vin、其他元件可能会损坏。 如果低侧发生故障短路、则会出现导通输出电压、并且其他元件可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、
     回答好、但我仍然对以下几点感到困惑:

    1. 对于我的第一个问题、您是否意味着降压的最常见应用是 D<0.5?
    2. 对于我的第二个问题、感谢您的完整说明、但对于"低侧故障短路"、是否有"无"输出而不是"开"输出?
    3. 对于2个 MOSS  系统降压,最大电压限制是相似的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于上面的1、最常见的应用是 D<0.5
    对于以上2项、是的、我指的是"否"
    以上3项;是的。