This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:TPS5401的电压输出问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708901/tps5401-voltage-output-issue-with-tps5401

器件型号:TPS5401

我们的规格如下:

输入电压范围:6V 至24V

输出电压:5V

输出负载电流:0.1A

创建了在 Web 设计器中创建的设计快照。

上述设计中的交叉参考表示我们已更改的组件。 上述快照中也显示了更改的值。

我们在设计中包含了上述电路。 我们已经制造并组装了5块电路板。 以下是我们的观察结果。

1.1V 电路板可直接在6-24V 的整个输入范围内提供5V 的输出。  

2、4个电路板提供5V 输出、直至输入电压为10V 且超过10V、输出电压降至低得多的值。 输出端的压降在电路板上并不常见、有些提供3V、有些提供2V、有些提供3.5V。 等等

我们不确定电路板上的此稳压器在10V 以上会发生什么情况。 请帮助我们了解我们是否缺少任何关键设计注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送 PCB 布局和您可能拥有的任何开关波形的视图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能