This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:AFE 的 CAP1输出是否可用于驱动其他电路?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712994/bq76930-can-the-cap1-output-from-the-afe-be-used-to-drive-other-circuitry

器件型号:BQ76930

在 CAP1的任何技术文档中都找不到太多信息。  例如、该引脚可以提供多大的电流、它是固定的3.3V 电压吗?  我想至少驱动几个 I2C 上拉电阻器、但如果它能够处理更多的电流、我想使用它、而不是次级 LDO。  同样、对于 CAP2、它具有哪些功能?

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    CAP1是固定的3.3V。 内部稳压器需要使用该电容器来维持器件中多个电路的内部电压。 它不是为任何外部组件供电、您也不希望在这些引脚上产生任何噪声。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢 Matt!