This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712573/bq24072-charging-problem

器件型号:bq24072

大家好。 我在使用此 IC 时遇到充电问题。 无论电池电压是多少、它似乎都没有为电池充电。

我过去使用过这个 IC 很多次、但我从未遇到过问题。 我将附上一个图像文件、其中显示了采用的原理图。 与我之前 设计的唯一区别是、我添加了两个与电池并联的电解电容器、因为电路板还包含一个无线收发器模块、因此在传输透视期间、如果需要、它们可以提供一些额外的电流。 我还在 enable1和 enable2引脚上添加了两个跳线、并结合了两个100k 电阻器、以便手动更改 EN1和 EN2组合。 在跳线短路的情况下、充电配置设置为500mA。  

我尝试使用所有可能的充电配置、但结果是 PGOOD 较低、但 CHG 较高、并且5V 电源不会吸收电流。 有什么建议吗? 提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、CHG 引脚值错误。 PGOOD 和 CHG 均为低电平(这意味着 IC 正在为电池充电)、但源极不会吸收电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alfiero、
    很遗憾看到您遇到问题。 我有几个问题:
    1.发现此问题时的环境温度是多少?
    2.您能否移除 BAT 上的两个470uF 电容器并检查是否仍然出现此问题?
    3.您能否直接测量 IN 引脚上的电压并确保其高于 BAT 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem。 感谢你的帮助。

    1环境温度约为25 °C

    2是的、我已经尝试取下盖子、但没有任何变化。  

    3电压正好为5.09V。 我使用的 TPS630701 是2-16V 降压/升压稳压器。 我还尝试绕过稳压器、并将 USB 源直接连接到 IN 引脚、但没有再次连接。

    这不是单个电路板的问题、但  我生产的所有10个 PCB 都具有相同的行为。 我必须指出、OUT 引脚提供正确的输出电压。

    在您看来、这是否是与电池类型相关的问题? 在此应用中、我使用的是18650锂离子电池、而我以前的项目中始终使用14500锂离子电池。

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfiero、
    BAT 引脚上的电压是多少? 如果可能、您可以提供 IN、VBAT、IBAT 和 VSIET 的示波器截图吗? 电池可能已深度放电、但 IC 仍应提供足够的电流来关闭保护器。 在平均时间内、尝试使用之前的电池并检查问题是否仍然出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 OUT 上有负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、
    当您要求 BAT 引脚上的电压时、您的意思是不连接电池吗? 无论如何、我尝试使用两节电池18650、一节电池放电(2.17v)、另一节电池的电压为3.51V、但没有区别。 实际上、对于深度放电的电池、我观察到有一些电量耗尽、但我在完全停止充电之前慢慢地只能获得2mV 的电量。
    是的、OUT 引脚上有一个电流负载。 它是一个基于微控制器的系统、在启动后进入睡眠模式、因此电流消耗为几 mA。
    Toomrrow、我将为您提供所请求的示波器图像、并尝试使用旧电池。
    您的努力让您为自己的努力而厌恶。

    最好的 Regaards

    Alfiero
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采取了一些措施:

    V_BAT:3.73V

    V_OUT:3.98V

    V_IN:4.95V

    V_ISET:56mV

    V_TMR:2.11V

    电流吸收约为7.46mA、这是睡眠模式下整个电路所需的电流。

    我尝试使用14500电池、但没有注意 到任何变化。  我发现、对于我以前使用此 IC 的一个工作项目、在未连接电池的情况下、BAT 引脚上的电压大约为5V、而在这个电路板上的电压要低得多、例如1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    除了获得示波器截图之外、您能否还检查 TS 引脚上的电压、以及在没有470uF 电容器的情况下是否在 VBAT 上发生问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题迎刃而解! 我刚刚意识到我一直在使用的组件是 BQ24072T,而不是 bq24072… 因此、用于温度监测的 NTC 接口错误、因为热敏电阻直接连接到 TS 引脚、而无需分压器。 现在它起作用了

    我看到其他人有这个问题、因为注意到"T"很棘手。
    无论如何、非常感谢 Raheem 的帮助。

    此致、
    Alfiero