This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195补充模式

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712103/bq24195-bq24195-supplement-mode

器件型号:BQ24195

你(们)好

我在 E2E 论坛上找到了一篇帖子

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/654317?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24195

对于充电转换至放电模式、有一个回复。


  bq24195上、当 VBUS 电压高于电池电压+VSleep (~80mV)时、无法启用 OTG (升压模式)。 这意味着 PMID 上的电压将是 VBUS 电压减去 RBFET Q1上的压降;二极管压降或 Q1的 Rdson (取决于充电器是否启用)。

当 VBUS 小于 VBAT+VSleep 时、电池电压高于 BATLOWV 阈值、并且器件配置为 OTG 模式(OTG 引脚为高电平且 REG01[5:4]=10)、转换器开始在升压模式下运行、PMID 输出将为~5.1V。

SYS 上的电压将是 VBAT 减去内部 BATFET (Q4)的 Rdson。

关于此运行模式是否可用作不间断电源的问题、取决于应用是否能够承受从升压模式启用到器件输出5.1V 的220ms 延迟。 需要这个延迟来确保从降压模式到升压模式的正确转换。

但是从数据表中可以看出、补充模式的说明、补充模式只会打开 BATFET、不需要启用 OTG 模式

为 PMID 供电?  但是、从 E2E 论坛上的上一篇文章中可以看到、补充模式应同时打开 BATFET 并启用 OTG 模式

为 PMID 提供更多电流。

请帮助我澄清这种补充模式、非常感谢。

8.3.2.2动态电源管理

为了满足 USB 规范中的最大电流限制并避免适配器过载、bq24195L、bq24195

具有动态电源管理(DPM)功能、可持续监控输入电流和输入电压。

当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(REG00[2:0])或电压

低于输入电压限值(REG00[6:3])。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流

低于输入电流限值、输入电压升至输入电压限值以上。

当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始达到

压降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充

BATFET 导通且电池开始放电的模式、以便两者都支持系统

输入源和电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    从补充模式说明中:

    '一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、其中 BATFET 打开且电池开始放电、以便输入源和电池都支持系统。'

    这意味着当充电器达到 VINDPM 阈值或 IINDPM 阈值时、它会向充电器发出输入过载的信号。 然后、输入回拨充电电流、将输入电源调节至 VINDPM 或 IINDPM。 如果这仍然不够、SYS 电压将被允许进一步下降到低于电池电压、此时电池将放电至 SYS。  

    然而、在这个模式中、输入电压仍然高于电池电压并且它仍在为输出供电。 此外、在之前的 e2e 帖子中、Fernando 描述了当电池放电电流以支持 PMID 时、升压模式激活后、SYS 电压低于电池电压。 这与补充模式不同、因为没有过载的有效输入源。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而、在这个模式中、输入电压仍然高于电池电压并且它仍在为输出供电。

    我理解、如果进入补充模式、PMID 电压将低于 SYS 和 Battery、因此输入电压(Vbus)也应低于电池。

     

    SYS 电压将被允许进一步下降至低于电池电压、此时电池将放电至 SYS。  

     当 PMID 有重负载打开 以触发 放电时、我想知道我们是否可以启用升压模式(OTG)来为 PMID 供电?

     

     

    Fernando 描述了升压模式激活后、当电池放电流以支持 PMID 时、SYS 电压低于电池电压

    是的、升压模式启用、电流将通过 BAFET 从电池流向 SYS、因此电池将在 SYS 电压范围内处于高电平。   我的理解是否正确?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    [引用用户="Hardy Zhou "]我了解到、如果进入补充模式、PMID 电压将低于 SYS 和 Battery、因此输入电压(Vbus)也应低于电池电压。

    仅当应用输入时才会进入补充模式。 当存在输入时、PMID 电压高于电池电压。 在仅电池模式下、没有补充模式。  

    [引用用户="Hardy Zhou "]当 PMID 有重负载打开 以触发 放电时、我想知道我们是否可以启用升压模式(OTG)来为 PMID 供电?

    只有在充电器 VBUS 上没有输入源时、才能启用 OTG 模式。 如果 PMID 正在将充电器过载到 VINDPM 或 IINDPM 中(这意味着您有 VBUS 存在)、则充电器唯一能够做的就是减小充电电流、使其足以开始放电到 SYS 负载中。 然而、当输入源存在时、此电流不会被压回较高电压的 PMID。 现在、如果输入源被移除、OTG 将启用、只有这样、BAT 和 SYS 才会升压至5V PMID。

    [报价用户="Hardy Zhou ">是的、升压模式启用、电流将通过 BAFET 从电池流向 SYS、因此电池将在 SYS 电压范围内保持高电平。   我的理解是否正确?

    没错。 在升压模式下、电流将从 BAT 流过 BATFET 并流至 SYS。 然后、SYS 是升压转换器运行的真正输入。

    总之、绝不同时发生 OTG 模式和补充。

    此致、

    Joel H