This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:为 TPS65070加电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS3823, TPS65070EVM-430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710483/tps65070-powering-up-tps65070

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: TPS3823

您好!

可以吗? 阐明了如何启动 TPS65070 以实现以下目标:

 n`t:我不会使用  按钮来打开和关闭 TPS65070。

我的应用不需要开钥匙、但应在施加电源电压后自动加电。

该器件必须执行以下操作:

1.当有 USB/AC 电源和锂聚合物电池充电时,从 USB/AC 打开。

2.在没有 USB/AC 电源时通过锂离子电池接通。

在 没有 USB/AC 电源时、应该一直工作、直到电池放电(VBAT < VUVLO)。

4.在用一只手为电池充电的同时,再次插入 AC/USB 时,应自动打开系统(负载)。

PB_IN#和 POWER_ON 硬件和软件配置应该如何?

请告诉我应该怎么做才能完成上述功能? 硬件连接应该如何? 除了必须由 TPS65070供电的微控制器外、我们如何在不使用任何外部硬件的情况下实现这一目标?

我已经完成了这个主题、它是否起作用??:  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将其分配给负责的工程师。 他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    在上一个主题中、您决定在设计中使用 TPS65070。

    e2e.ti.com/.../2612599

    您是否有设计的原理图?

    请确认您使用的是哪种类型的锂聚合物或锂离子电池。 您在上面提到了这两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Berner、

    您是否有设计的原理图?

    回答:是的、请查看原理图并回答上一个主题。

    请确认您使用的是哪种类型的锂聚合物或锂离子电池。 您在上面提到了这两者。

    回复:两者都将使用-锂聚合物或锂离子电池。

    除了 在上一个主题中询问的问题外、还请阐明以下内容:

    查询:

    我想 使用 TI 提供的文档(www.ti.com/.../slva512.pdf)中的案例 C。 但在本例 C 中、没有提到 这样一种情况、即只要有交流或 USB 为负载提供电源、就会有电池连接并充电、 然后、在交流或 USB 断开连接后、电池很快就 会进入画面并为负载提供电源、而无需将 PB_IN#拉至低电平????   

    您能否通过考虑电池也连接到 PMIC 电池端子来解释案例 C?

    我遇到了其他几种使其正常工作的可能性、请检查以下任何一项是否正常工作:

    -在 PMIC 的 PB_IN#处使用 OR 门  

    或为端子栅极 或门 B 端子 PB_IN#
    1 0
    0 0

    -使用 带看门狗定时器的 TPS3823电压监视器

    这在以下主题中进行了讨论: e2e.ti.com/.../153041

    此致、

    Madhuwesly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有机会了解这一点? 我们需要进行此确认才能继续我们的设计。

    谢谢、

    Avinash Dara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、

    我仍在查看您的用例。

    同时、e2e 的"常见问题解答"部分中提供了有关 TPS65070的大量材料: e2e.ti.com/.../2903.tps6507x-faqs

    当我查看您的建议设计时、这些常见问题解答可能有助于解答您在这里提出的许多问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    谢谢、我们将介绍这一过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浏览了材料、对 PMIC 有了更多的见解。 但是、我们无法找到我们在这里讨论的当前问题的参考。

    为了简单地重申这个问题、我们希望在不使用应用处理器的情况下使用 PMIC[具有电池和交流电源]。 我们只需确保 PMIC 在所有情况下自动加电、而无需外部干预。

    我们浏览了有关如何加电的数据表和应用手册、非常感谢您为如何在上述模式下配置该器件提供的任何帮助。

    谢谢、
    Avinash Dara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    当 BAT 电源是唯一可用的电源时、TPS65070无法在没有 PB_IN 切换(高->低->高)的情况下从"断电"状态加电至"打开"状态。

    您可以阅读第10.3.11.3节并参阅图34。 TPS65070数据表第35页上的状态机。

    请记住、PB_IN 也不能像您在设计中所做的那样简单地短接至 GND、因为文本显示"...有一个15s 计时器[在 PB_IN]上、当15s 过期时、它会将 PGOOD=LOW 驱动0.5ms。 当 PB_IN 被释放为高电平时、15s 定时器被再次启用。'   使 PB_IN 信号正常工作的最简单方法是将其连接到物理按钮。  

    [报价用户="Madhu Wesly">只要有交流或 USB 为负载提供电源、电池也会连接并充电、 然后、在交流或 USB 断开连接后、电池很快就 会进入画面并为负载提供电源、而无需将 PB_IN#拉至低电平????   [/报价]

    回答此问题取决于事件的顺序。

    这种事件顺序无需按下按钮(PB_IN)即可无缝工作

    1. 交流或 USB 已连接
    2. AC 或 USB 为 SYS 提供电流(只要 POWER_ON = 1、DCDC 和 LDO 将启动并保持开启状态)  
    3. 电池已连接
    4. 电池开始充电
    5. 交流或 USB 已移除
    6. 电池为 SYS 提供电流

    如果不按下按钮(PB_IN)、此事件顺序将不起作用

    1. 电池已连接
    2. 如果没有 PB_IN 切换、BAT 无法为 SYS 提供电流
    3. 交流或 USB 已连接
    4. AC 或 USB 为 SYS 提供电流(只要 POWER_ON = 1、DCDC 和 LDO 将启动并保持开启状态)  
    5. 电池开始充电
    6. 交流或 USB 已移除
    7. 电池为 SYS 提供电流

    您的系统将100%依赖于所应用的交流或 USB 来打开系统。 应用交流电或 USB 后、一切都将正常工作、但如果没有交流电或 USB 仅应用 BAT、系统无法从关闭状态通电、这对您来说是否正常? 这可能是正常的、但只有您可以回答这个问题。

    从我的角度来看、逻辑电路可用于模仿物理按钮、但需要在您的系统中对其进行测试和验证。 保证电路100%工作的唯一方法是将一个物理按钮连接到 PB_IN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了使系统保持上电、有可能将 POWER_ON 上拉至 SYS、这是因为 SYS 将立即由 AC 或 USB 供电并且 SYS 在 PB_IN 被切换后由 BAT 供电。

    数据表显示:"将上电拉至电源电压将显著缩短 PB_IN 必须置为低电平的时间"

    这将避免使用 GPIO 来控制此引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的确认。

    注意: 在我的情况下 、POWER_ON 将始终上拉至 SYS。

    我的场景是案例1。 我只想确认一下、在第1种情况下 、事件6 (电池为 SYS 提供电流)是否会开启/启动 DCDC 和 LDO 并保持开启状态? 在将负载从事件5切换到6时会发生这种导通-关断-导通、还是即使  在从事件5切换到事件6期间转换器也会持续保持导通?   

    此致、

    MadhuWesly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Madhu Wesly"]即使  在从事件5切换到事件6期间,转换器也会持续运行

    只要 POWER_ON 在开关事件期间保持高电平、这是正确的语句。

    在我在 TPS65070EVM-430上的测试设置中、我使用了 AC = 5V 和 BAT = 3.5-4.2、并通过以缓慢的速率手动打开/关闭/打开此电源(每3-4秒一次)来重复切换交流电。

    SYS 在可用时始终由 AC 供电、并在移除 AC 时自动切换到 BAT。 当 BAT <4.2V 时、AC 尝试以500mA 的电流为电池充电。 当 BAT =4.2V 时、充电停止。 在任一种情况下、BAT 在 AC 被移除时为 SYS 供电。

    仅需要 PB_IN 的时间是交流电不存在并且 BAT 首先被应用为唯一电源的时候。 在初始上电事件之后,只要至少有1个稳定电源可用且>UVLO,SYS 就将持续由 AC、USB 或 BAT 供电。