This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:使用 PWM 信号和4A 电阻负载快速滑动使能引脚

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712981/tps2595-fast-switiching-the-enable-pin-with-a-pwm-signal-an-4a-resistive-load

器件型号:TPS2595

Hallo、

是否可以将 TPS2595用作具有4A 脉冲电流的电阻负载的电源开关、具体方法是通过周期为11ms (5ms 关闭/ 6ms 打开)的 MCU 的 PWM 信号来打开和关闭使能引脚?

Regardes Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    这应该是有可能的。 是否有任何与电阻负载并联的输出电容?

    您能否共享工作电压、温度和应用信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    没有与电阻负载并联的电容。 电阻负载是一个加热器元件,其功率为3.3... 电阻约为0.9欧姆。 使用 PWM 信号(6ms 接通/5ms 关断)和开关加热器的时间(大约10s)、加热器将被停用大约3秒钟。 环境温度约为0... 60°C

    此致、

    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    在这种情况下、我没有看到任何问题。 请保持 DVDT 引脚断开并继续。

    此致、
    Rakesh