This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS4H160/1H100 dk/K 规范测试设置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712701/tps1h100-q1-tps4h160-1h100-dk-k-specs-test-set-up

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、

我的客户想知道我们是如何为 DK/K 设置测量的 他们想要知道测试条件。

我了解的是、我们需要使用足够小的电阻器对其进行测试、并使 VCS 在线性范围内小于4V。 您能否提供更详细的测试条件并设置此规格。

如果 RCS 是理想的精密电阻器、我能不能认为这是电流感应的总误差。 如果电流为1A、DK/K 为3%、K 为500。 那么,ICS 将是1/500*(1+0.03)还是1/500*(1-0.03)? 如果有任何其他规格会影响精度、请随时通知我。

此致

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流感测比 KCS = IOUT/CIC、其中 IOUT 是负载电流、ICS 是源 CS 引脚拉电流。  可通过将精密电阻 RCS 引脚下拉至 GND 并将 KCS = IOUT x RC/VCS 来测量 IC。  期望值是理想值 Ksc (理想值)= 500。  测得的值 KCS (测量值) 与500不同 、可根据差异 DK/K =[KCS (理想值)- KCS (测量值)]/KCS (理想值)计算公差。 将此值乘以100即为容差%。

    此致