This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:低电流设定值下的降压模式运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706451/lm5170evm-bidir-buck-mode-operation-at-low-current-setpoint

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1

你好

我们的实验室需要建立一个小规模直流电网降级平台、以展示一些电网控制算法。  我们希望使用 LM5170-Q1来表示每个电网节点。 电路板将从外部 MCU 接收 ISETD 信号以控制其行为。

目前我正在测试降压模式功能。 HV 侧连接到30V 3A 电源、LV 侧连接到两个25 Ω 并联电阻器。 所有跳线设置均为默认设置。 向 J17的 ISETD 引脚提供100KHz PWM 信号。 问题是电路板无法输出与给定 PWM 对应的正确值。

我对 ISETD PWM 进行了编程、使其从1%逐渐增加到3%。 当占空比低于1.5%时、LV 输出不响应 PWM 变化。 LV 电流读数被钳位在350mA 左右、LV 电压约为3.8V。 对于1.6%至2.5%范围内的 PWM、LV 输出响应 PWM 变化、但输出值不正确。 我将输出与数据表第20页上的公式(10)的计算结果进行比较。 例如、1.6% ISETD 应该能够在 LV 侧提供1A 输出、但我们的电流读数大约为550mA。 PWM 达到2.5%后、LV 电压将卡在20V。 我知道这是因为过压保护。

我已经尝试使用 ISETA、但它也有相同的问题。 我还尝试进一步降低 LV 负载。 当我这么做时、响应 PWM 范围增加了、但它没有提供计算出的正确值。 是否有任何设置我做错了? 还是由不正确的负载导致的问题? 由于实验室设备的限制、我现在拥有的最大 HV 电源就是这个。 在 LV 端、我有一些锂离子电池、我打算将它们连接起来、以形成12V 电池。 这会有帮助吗?

此致

蔡丽林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lelin
    我想告诉大家,这个问题的专家已经不在办公室了。 他将于下周返职。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lelin、

    您能否分享您在 EVM 上展示的原理图和连接? 我建议增大电流感应电阻器以匹配您应用的最大负载。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    连接如 下图所示。 EVM 接收来自外部 MCU 的 EN、ISETD 和 CH1信号。 其他跳线设为默认值。 HV 端口连接至30V、3A 电源。 LV 端口并联到两个25欧姆电阻器。 示波器电流传感器正在感应电流的一个分支。  

    这两个表显示 了在连接不同负载(12.5欧姆和8.33欧姆)的情况下更改 ISETD 占空比时的测试结果。  请注意、这里的 I_L 是并联25欧姆电阻器的分支电流。 纹波表示可以观察到明显纹波的起始点和结束点。 我在 LV 电压为3.62V 时添加了一个输出数字 来显示这一点。 在纹波开始和结束范围之间、EVM 输出会根据 ISETD 占空比发生变化、但该值与计算结果不匹配。  

    我希望这些信息能有所帮助。 非常感谢您的回复。

    此致

    蔡丽林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lelin、

    此 EVM 旨在提供大于60A 的电流、并使用1mOmh 感应电阻器和4.7uH 电感器。 请遵循数据表的设计指南、为您的几安培用例重新选择电感器和电流感应电阻器。

    谢谢、
    Youhao