This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:COMP 引脚连接问题?

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710945/tps40210-question-on-comp-pin-connection

器件型号:TPS40210

你(们)好  

我们可以通过这种方式连接 COMP 引脚吗? 有什么影响? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    不建议这样做。 只有在误差放大器是 GM 放大器时才会执行该操作。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    明白不建议使用。

    不确定我是否理解"只有在误差放大器是 GM 放大器时才会执行该操作。"

    您会再解释一下、还是可以参考任何应用手册?

    谢谢!

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    如果误差放大器为 GM 类型、则应将补偿从 COMP 引脚应用于 GND。 如果是常规电压运算放大器、则在 COMP 和 FB 引脚上施加补偿。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤豪、

    如果将 TPS40210 COMP 引脚接地、我们可以预见到什么问题?

    谢谢!

    Py Tsai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    如果将 TPS40210 COMP 引脚接地、我们可以预见到什么问题?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    这不是使用器件的正确方法。 如果这样做、电路可能无法按预期工作、尤其是在动态转换期间。

    谢谢、
    Youhao