This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:将电压反馈到串联导通 FET

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712223/lm25066a-backfeeding-voltage-to-series-pass-fet

器件型号:LM25066A

您好!

参考 LM25066A 数据表中的"典型应用原理图":

我想知道在输入端(Vin)没有电压的情况下向输出端(Vout)施加电压是否会损坏 LM25066A。  这样做会在串联导通 FET 中的寄生体二极管上产生压降、该电压将从 OUT 引脚施加到 SENSE 和 VIN 引脚。  数据表中没有关于 OUT 至 SENSE 或 OUT 至 VIN 的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 Vin 侧存在"空载"、就不应考虑这一点。 Vin 侧的任何负载都会对导通 FET 的寄生体二极管施加应力。 如果您的系统需要反向电压、请考虑背靠背 FET 配置来阻止电压。

    确保在建议的工作条件下、输出引脚上施加的电压小于17V。
    您能否共享有关您的系统要求的更多信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个5V 应用。

    当我反馈时、输入侧大约有150mA 的负载、但体二极管上的负载应力很小、因为一旦输入电压达到5V、导通 FET 将导通(一旦输入电压侧的电容充电)。

    我不担心 MOSFET 上的这种应力、但我确实只关心 OUT 引脚到 SENSE 和 VIN 引脚的电压。  我不想损坏 LM25066A IC。

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    这不是问题、也不会导致器件损坏。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!