This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出可变电压

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28050, UCC28051, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705387/ucc2897a-output-variable-voltage

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC28050UCC28051UCC28180

你好。

我对 UCC 2897A 有疑问。
我们正在考虑具有以下规格的电源配置。

规格
输入:AC 85 [V]至 AC 115 [V]
输出:在微型计算机供电期间、DC 20 [V]至 DC 130 [V]的电压变化。
电流、0.0 [A]至3.1 [A]最大输出:最大403 [W]

配置:
 输入→二极管电桥→PFC (390V 以上)→交流/直流(UCC 2897A)→变压器→输出:直流20 [V]至直流130 [V]

我正在考虑这种配置。 我正在考虑在电源运行时将输出电压从直流20 [V]更改为直流130 [V]。
我正在考虑这样的电源、是否可以实现?

此外、请提供参考应用手册和参考设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishi-San

    使用 UCC2897A 可生成20V 至130V 的可变输出电压。 转换器占空比将从20V OUT 时的13%变为130V OUT 时的86%-假设您选择变压器匝数比、这样50%的占空比将为您提供75V OUT。 由于 PFC 级输出上的电压纹波、实际占空比范围在实际寿命中会稍微宽一些。

    输出电压的压摆率  

    假设您不需要非常快速地更改输出电压、并且输入电压范围为85V 至115V、则您可以设计一个跟踪升压电路、以便在输出电压为20V 时提供比输出电压为130V 时更低的输出电压。 这将减小直流/直流级所需的占空比范围并减小峰值电压应力。 Vout 变化的响应时间较慢-受跟踪升压的响应速率的限制。

    直流/直流和跟踪升压的输出电压均可由微控制器控制。

    UCC28050或 UCC28051是 PFC 级的理想选择-它是一个转换模式 PFC 控制器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。
    请让我再次提出一个问题。

    1 "跟踪升压电路"被回答。
    这是指什么类型的升压电路?
    请告诉我。

    2关于 PFC 部分、我们介绍了 UCC 28050/1的临界模式、
    我正在考虑功率为400W、对吧?
    CCM 是否更好?

    3 "直流/直流和跟踪升压的输出电压均可由微控制器控制。"
    对于 PFC 单元和 DC/DC 单元、微型计算机控制 FB 引脚的输入。 这可以吗?

    4据说、为了减少直流/直流部件的峰值电压应力、最好根据直流/直流部件的输出电压来改变 PFC 部件的输出电压。
    是否最好设置 PFC 部分的输出电压、以便直流/直流部分的占空比成为指南[%]?

    5 UCC2897A 可以识别、即使次级侧同步整流器电路被删除并且 Q3和 Q10被二极管替代、也是如此?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishi-San

    1/升压 PFC 级的输出电压必须高于交流输入电压的峰值-对于通用输入电压范围,这意味着输出必须大于264*1.414V 或373V。 这通常四舍五入到385V 左右。 但是、如果输入电压范围较小、例如120V、则输出电压也可以更小- 120V*1.414 = 170V。  因此、如果系统可以测量峰值 Vin、则可以将 Vout 调整为尽可能低的值。 也就是说、输出"跟踪"输入。

    2对于 CCM PFC 优于临界导通模式(CRCM) PFC 的功率水平,有很多意见, 400W 朝向 CRCM PFC 可用的上限范围。 CCM PFC 将以固定频率运行、使 EMI 控制比 CRCM 更简单。 CRCM PFC 的开关频率在轻负载时可能会非常高。 CCM 的主要缺点是您需要更好的 PFC 二极管。 总的来说、我建议使用 UCC28180器件的 CCM PFC。

    3如果微控制器有足够的资源来运行固件,那么我就看不到任何问题/

    4如果有一个选择、通常以大约60%的占空比运行 dc/dc 转换器。

    5/系统将使用 SR 或二极管运行-二极管解决方案当然效率较低。

    此致

    Colin