This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:相位限制数量以及如何平衡交错电流?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712723/lm5170-q1-number-of-phase-limitation-and-how-the-interleaving-currents-are-balanced

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、  

我的客户正在开发48V-12V 系统、他们对 LM5170-Q1感兴趣、因此提出了一些问题。

1) 1)相位限制数量、在数据表的表1中、最大相位数仅指定为"2xN"、但是可能存在实际的限制、因此实际的 max_number of phase 是多少? 如果有的话、这将受到什么限制?

2)与数据表应用类似、双相外壳、交错电流由 CH1或 CH2控制。 交错电流应在 CH1和 CH2之间平衡。 如果电流不平衡、则增加 CH1、同时降低 CH2。 发生什么事了?  

此致、NY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yada、

    此项目的电源要求是什么? 客户计划使用多少个阶段?

    1) 1)相位限制数量、在数据表的表1中、最大相位数仅指定为"2xN"、但是可能存在实际的限制、因此实际的 max_number of phase 是多少? 如果有的话、这将受到什么限制?

    确实可以使用2xN 个相位、因为该 LM5170充当电流源。 唯一实际的限制是客户希望所有相位使用内部振荡器和 SYNCOUT/SYNCIN 引脚交错运行。 多达4个相位无需使用外部时钟即可实现交错操作。 数据表的第7.4.1.3节对此进行了更详细的解释。

    另外、对相位数没有真正的限制。

    2)与数据表应用类似、双相外壳、交错电流由 CH1或 CH2控制。 交错电流应在 CH1和 CH2之间平衡。 如果电流不平衡、则增加 CH1、同时降低 CH2。 发生什么事了?  

    交错操作只是指每个相位相对于其他相位的切换方式。 每个相位之间的电流仍将保持平衡。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Garrett,非常感谢! 我将在数据表中查看详细信息。 此致、NY