This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD85312Q3E:CSD85312Q3E 封装

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712294/csd85312q3e-csd85312q3e-footprint

器件型号:CSD85312Q3E

您好!  

引脚说明显示引脚4为 NC 并且建议焊盘图案具有一个针对引脚1-4的焊盘。 引脚4没有单独的焊盘。

是否建议将 NC 引脚连接到其他引脚...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajeshnag、

    感谢您发帖。

    器件上的 PIN4未连接到任何器件,例如,如果连接到 PCB 或不会产生任何电气差异。
    建议焊盘图案具有单个焊盘覆盖引脚4的原因纯粹是用于焊接到 PCB 上的较大区域并提高可靠性。
    最好遵循建议的焊盘图案。

    我希望这能回答你的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。

    总之、我可以将1-4之间的所有引脚短路、因为引脚4没有到器件的电气连接。

    此致

    Rajeshnag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajeshnag、

    是的、没错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。