This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:100%占空比模式下的静态电流和阈值

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711729/tps62821-quiescent-current-and-threshold-on-100-duty-cycle-mode

器件型号:TPS62821

大家好、

我有几个问题需要客户在低输入电压、低负载设置中使用该器件。 在特定的低功耗设置中、输入电压可以低至3.3V、负载为15uA、所需的输出电压为3.3V。

首先、对于进入低侧开关关闭的100%模式的器件、输入和输出电压之间的阈值电压差是多少? 我看到第8.4.3节提到了最小输入电压、但进入 PSM 模式之前的最大输入电压是多少? 负载电流在这里是否重要、如果是、负载电流为15uA 时会是什么?

其次、只需确认100%占空比模式下的静态电流。  第5页7.5节中的电气特性表提到 Iq 典型值为4uA、最大值为10uA。  在器件以100%占空比运行时、这在所有负载下都是相同的? 我看到图8等图形显示了较轻负载时效率较低的曲线(黑线)、这是否仅仅是由于静态电流和负载电流的比率?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    我很高兴为您提供帮助。

    要找到100%模式运行的 VI-Vout 值、只需将 Vout 项置于 DS 8.4.3节中公式(3)的正确成员中。 您会发现它取决于负载电流,它是:Iout+(RDS_ON + DCR_L )。

    在同一节中指定的 Vin (min)值是低于该值时、由于100%模式、您将不再具有 Vout 调节。 要退出100%模式、误差放大器必须检测由 Vin 上升引起的 Vout 变化、并打开低侧。 该值也受许多内部变量和外部变量的影响、不能基于静态进行预测。 由于涉及误差放大器和补偿网络、因此该值也取决于 Vin 的陶瓷和整个系统。

    "负载电流在这里是否重要、如果是、负载电流为15uA 时会是什么?" 很抱歉、我没有得到问题。

    静态电流不取决于所需的负载电流、而是取决于运行模式、因此如果用户保持在100%模式、则 IQ 将独立于负载保持不变。

    轻负载时、Vin 消耗的恒定 Iq 的功耗在效率计算中具有更大的权重、因此效率会下降、因此它取决于 IQ/ILOAD 比率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢你的帮助。  在数据表的图8中稍微靠近一点之后、我有一个后续问题:

    查看3.3V 线(100%模式)在 x 轴上超过1mA 的点、效率为80%。 电阻的损耗在1mA 时将非常小、因此我可以想象、粗略估算的结果是假设大多数损耗都基于静态电流。 如果 IQ 最大值为10uA (如数据表所示)、则效率应约为99%、而不是80%。 80%的效率意味着电流为~200uA。 导致效率下降的其他因素是什么?

    感谢您的帮助和帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    在这种情况下、您必须考虑的静态电流值不是数据表中的10uA 值、因为条件不同。 10uA 是指非开关情况、这意味着高侧和低侧 FET 都关断。 这种情况与 ILOAD=0条件相结合、基本上是指 PSM 运行。

    在100%模式下、高侧持续开启、因此静态电流有一个与刷新高侧栅极并使用特定 RDS_ON 使其保持开启状态所需的电流相关的配额。 因此、我们将介绍您注意到的较低效率。