This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:关断电源电流

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704777/tps65132-shutdown-supply-current

器件型号:TPS65132

 ENP/ENN 连接到 GND (禁用)时、典型/最大电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中的图2显示了在输入电压电源和温度范围内的关断电流。 这应该可以回答您的问题。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的注意。 此图显示了典型值。 25°C 和85°C 是否还有最大值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法找到有关最大关断电流的任何其他信息。 从数据表中的图2可以看出、25°C 时的最大关断电流将小于0.5uA。 在85°C 时、如果输入电压为4.5V 或更低、我猜它将低于4uA。

    图2确实显示了 Vin 电源和温度的变化、但它不提供工艺角的变化。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此问题、因为最近没有任何活动。 如果有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    此致、
    辽卡特