This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:电流限制问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712423/tps25200-current-limit-question

器件型号:TPS25200

你好。

我们有关于 TPS25200的问题。

用于触发电流限制条件的 Iout 脉冲宽度是多少? 是5~12 ms?

感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    通常、电流限制调节环路的带宽为50kHz。 因此、响应时间将约为350us。
    脉冲宽度大于350us 时、Iout 高于设定的电流限制值将使控制环路进入电流限制状态。 同样、这些是典型值、响应时间可能会因过载量而异。
    您能不能帮助我了解此参数的重要性。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh。
    感谢您的回复。
    规格是否具有相关信息? 我需要向 RD 解释。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    很抱歉、不
    我们已经为器件确定了短路响应时间和电流限制精度规格、但并未说明电流限制环路响应。

    此致、
    Rakesh