This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:使用 TPS24750控制1.2V 电源轨、VCC = 3.3V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712154/tps24750-using-tps24750-to-control-1-2v-rail-vcc-3-3v

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS22976

我想使用 TPS24750控制1.2V 电源轨。  我有一个3.3V 偏置轨可为 IC 的 VCC 供电。

除了 IMON 输出基本上从 MOSFET 的漏极偏置之外、我看不到这样做不起作用的原因吗?  

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、看起来快速比较器一次性触发时 VCC 和 SENSE 之间的电压差较大。 请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steeve、

    遗憾的是,不可能这样做。 正确、快速比较器将被触发。 此外、SET 和 SENSE 引脚所需的共模电压高于2.5V。
    像 TPS22976这样的负载开关是否满足此要求?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用类似于'24750的器件、因为我需要 IMON 输出。  

    我正在考虑使用 TPS22990N、但必须为电流监控添加另一个器件。

    谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    谢谢! 我要关闭此主题。
    有关当前监控解决方案的建议、请在"电流感应论坛"上发布查询。

    此致、
    Rakesh