This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:频繁关机并重试问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710441/ucc28600-frequent-shut-down-and-retry-problem

器件型号:UCC28600

我将 UCC28600用于400V 至14V 转换和极低功耗转换、例如低于4W、它是充电器电路的一部分。 由于散热问题、它开始关闭并在一段时间后立即重试。 它不是 IC 的热关断、我测量了 IC 顶部的温度、当它开始关断时、温度为88摄氏度。  高电压输入是正确的。 使用 TI 推荐的器件。 它不是线过压和负载过压 I verified。

我仅使用最新版本 C IC 。

请某些机构帮助我解决此关机问题、然后重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您能否提供设备上标记的生产日期代码? 可以使用盖子顶部的图片。

    谢谢、
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily、

    感谢您的回复、

    我正在使用69M A4NO 系列 IC
    之前我通过 e2e 使用39m 系列、我更改为 Rev.c、但这没有帮助。

    谢谢、
    Siva Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关断启动时间随着充电器负载的增加而减少。(此 IC 用于辅助电源)
    关断后、它很快返回(<0.5秒)、这在热关断情况下是不可能的、没错。
    如果我使用风扇冷却、则问题不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    如果变压器过热、它仍可能是热关断、因此也取决于风扇的指向位置。 您能否提供 Vdd 的波形或它的外观? 您的 Vdd bulkcap 是什么? 您能否提供原理图和变压器信息?(Lpri、匝数比等)

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emily、
    这是错误的 OVP 保护、尖峰导致了问题、我已将电容器与 Rovp2并联、问题得到解决没有关断我操作了2小时并确认、之前它曾关断25分钟

    谢谢你