This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:输出不稳定、读数奇怪

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704846/lm5005-unstable-output-and-strange-readings

器件型号:LM5005

您好!

这个电路在五个不同的电路板上运行、最近其中一个电路板显示了以下情况:

-当我打开电路时、它运行良好、具有48V 输入和12V 输出。

-如果负载小于大约200mA 的电流,它仍然可以很好地工作。

-当我施加大于大约200mA 的负载时,读数会变得疯狂,我将在下面的示波器图像上显示这种情况

-如果负载低于200mA,则行为100%正常

-在问题开始之前、LM5005上的负载为0.5A

示波器上的读数从上到下依次为:

通道1最大值

通道1频率

CH1峰间值

通道1平均值

反馈引脚的读数:

在电感器之后(与输出电容器一起)读出:

电感器之前的输出读数:

电路图片:

该电路几乎与 WEBENCH 仿真相同、PCB 的功耗相当高。 有人想知道问题可能是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的 PCB 布局视图发送给我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    其中包括:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人能提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Augusto、

    您可能会在 COMP 上拾取一些高频噪声、尤其是在电感器未屏蔽的情况下。 尝试在半开关频率下放置一个极点、并在 COMP 到 FB 之间放置一个小电容。

    此外、布局中的参考设计似乎与原理图不匹配。 请确保小信号组件(下部反馈电阻器、RT 电阻器和 SS 电容器)直接返回 AGND 引脚。

    此致、
    Tim