This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676异常输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705736/lm22676-lm22676-abnormal-output

器件型号:LM22676

设计

客户的产品中有 LM22676设计、但 他们发现不同的输入具有不同的结果。

具有直流稳定器的输入可输出5V 正常电压。

2.input 使用12V/1A 时无法输出5V、但低于正常工作电压时可输出5V

    当我触摸引脚4时、它可以输出正常的5V 电压

   移除 R10

  拆下 PCB 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们需要更多信息来提供帮助。
    您是否认为连接到输入端的12V 工作台电源的应用是正常的? 负载电流是多少?

    您使用的是哪种输入电源?当应用程序出现故障时,负载电流是多少?

    当输出电压不正确时、它是过高还是过低?

    您能否向我们发送您的 PCB 布局视图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    客户在修改电容器后解决了这个问题、非常感谢!