This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:化学闪烁现象

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711436/lp8860-q1-screem-flicker-phenomenon

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI 专家:

我使用的是 LP8860A、我遇到了一个问题、需要您的帮助:

筛选器是八个串行、五个并行连接、每个通道为20mA、我将所有这些都连接到 OUT1

1. 打开电源时,我给出默认亮度,它们将是一种尖叫声闪烁现象;当我从非常小的值调节亮度时,它们将不会是闪烁现象~

2.但当输入电压小于10V 时,闪烁现象再次出现~μ s

现在我使用直流电源供电、您能给我一些问题的建议吗?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP8860A 是4通道 LED 驱动器。 如果只使用一个通道、请通过将 LED_STRING_CONF[2:0]设置为011来禁用其他三个通道。 如果另一个通道在未禁用的情况下处于打开状态,它将使 升压输出驱动至最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    我已将 LED_STRING_CONF[2:0]设置为011、当输入电压低于10V 时、画面仍然闪烁~μ s