This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq24092热问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24100, BQ24157, BQ24150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712360/bq24092-thermal-issue

主题中讨论的其他器件:BQ24092BQ24100BQ24157BQ24150A

我现在正在设计一个2.1cm X 2.5cm 的充电板。 我的充电电流设置为800mA (为了满足充电时间要求)。

当我为电池充电(电压3.5V)时,IC 表面温度上升到 65摄氏度以上,室温为25摄氏度

PCB 为0.8mm, 铜厚度为65um。

我是否可以应用任何方法来证明热性能。

或者、是否有任何合适的充电 IC 可根据 我当前的电路板尺寸选择以获得更好的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    bq24092是一款与线性稳压器(LDO)类似的线性充电器、将通过内部导通元件耗散功率。 如果输入电压为5V、电池电压为3.5V、器件上的充电电流为0.8A、功率耗散将为1.2W。 使用小型 PCB 很难保持其冷却。
    BQ24092具有内部热调节功能、可在芯片温度达到125C 时降低变化电流、这将有助于控制热上升。 但由于充电电流减小、充电时间要求可能无法满足。
    开关移动充电器将消耗更少的功率、有些需要注意的是 bq24100、bq24157和 bq24150A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我将检查您推荐的开关充电 IC