This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:Lm3424

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710443/lm3424-lm3424

器件型号:LM3424

我将 lm3424 LED 驱动器用于太阳能街灯应用、 在降压/升压拓扑中,我使用了33uH 电感器,它在灯未连接到 LED 驱动器时会产生更大的噪声,有时它不会满载,这意味着 LED 灯不会完全打开,并且它从电池汲取更多的电流。

VIN=16.8V

Vout= 40V  

频率= 300kHz

LED 电流= 1.2A

LED 固定电压= 36V

请建议对 LED 驱动器进行任何更改、以降低电感器噪声和输入图 current.please 请查看 随附的 schematice2e.ti.com/.../evol_5F00_hw_5F00_sch_5F00_dev_5F00_ssl_5F00_v0_5F00_3_5F00_zig.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您所谈论的噪声是可闻噪声。  是这样吗?  可闻噪声是由负载和被连接以及跳变过压(OVP)电路引起的。  OVP 跳闸的频率处于可闻范围内、您可以听到该频率。

    第二部分是 LED 未完全打开的地方。  这种情况是在何时发生的?如何发生的?  如果电池发生这种情况、并且您使用具有适当输入电压的实验室电源更换电池、 是否仍然会发生这种情况?  发生这种情况时、我们将需要您提供有关输入电压以及输出电压和 LED 电流的更多信息和示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    我没有听到你们的反馈,所以我相信我们可能已经解决了这个问题。  该主题现在将关闭、但如果您需要更多信息并进行回复、将重新打开。

    谢谢