This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:铅酸电池的数据闪存参数

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712590/bq34110evm-796-data-flash-parameters-for-lead-acid-battery

器件型号:BQ34110EVM-796

我正在使用 PBA 电池(12V 9AH)、并计划使用"服务终止确定"功能。  

我已尽可能详细地阅读 TRM、但仍对以下几点感到困惑:

 DF 完全重置计数器指的是什么?  我的板似乎自动设置为22、不会重置为默认值、为什么会这样?

2.与标准锂离子电池相比,使用 PBA 电池后,我还必须设置哪些其他数据闪存值?

也是如此

3.我看到其他文章提到使用 GPCCEDV 工具收集日志。  如果我只想使用 EOS 功能、是否需要收集日志?

4. 我已经看到一些关于  PBA 电池 BQ34110学习过程的文档的讨论,该文档将于6月在 TI.com 上提供,是否已发布?

谢谢、

Christine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christine:

    DF 完全复位计数器报告器件经过完全复位的次数。 我认为您应该能够将该值写入0以重新开始计数。

    2.将有许多数据闪存参数需要更新。 这是因为大多数电压设置默认设置为锂离子典型电压。 我将为 PBA 电池添加一个.gg 文件作为示例,以帮助您入门。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1055.34110_5F00_PbA_5F00_Sample_5F00_Settings.gg.csv

    3.如果不需要精确的监测,则不需要这样做。

    4.据我所知,这件事至今尚未释放。 我们一直在努力改进帮助文档,因此我希望将来我们将在 PBA 电池应用方面获得更具体的帮助。

    此致、

    Matt