This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:替代 BD2204GUL-E2的解决方案

Guru**** 2649965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712225/tps2115a-solutions-to-replace-bd2204gul-e2

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS22912CTPS22910A

大家好、

TI 是否有替代 BD2204GUL-E2的解决方案? 其中一个电源轨为1.8V。

非常感谢。

陈文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们最接近、最简单的解决方案是使用 TPS22912C 和 TPS22910A、如以下应用手册(第2节)中所述。

    为了提出其他可能的解决方案、了解以下内容也很有帮助:

    1. 将哪两个电压复用在一起?
    2. 需要什么额定电流?
    3. 切换电源时输出电压是否会下降?
    4. 通常、这是什么类型的应用?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius