This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:OVPSET 问题

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712605/bq24133-ovpset-question

器件型号:BQ24133

您好!

我不知道如何使用该引脚上的电压来计算过压和欠压。  我不清楚这一说法:

'高于内部1.6V 基准的电压表示输入过压、低于内部0.5V 基准的电压表示输入欠压"

如果交流适配器输入为5V、OVPSET 上的电压应该是多少? 产生的最大/最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里森

    OVPSET 是从输入端开始的分压器的中间位置。 当此引脚上的电压高于1.6V 或低于0.5V 时、充电终止。 根据您所需的输入设计分压器。

    谢谢、

    Michael Emanuel