Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92515你好! 我不是这里的新用户、请告诉我是否应该提供更多信息或在其他地方寻找答案。
我希望为每通道消耗约200-300mA 电流的 RGB LED 供电。 我正在寻找一种尽可能简单的经济高效的解决方案来实现。 SparkFun 提供的 PicoBuck 是一个在 AL8805上运行的示例、可作为一个示例用于我的应用。
更多信息:
我将使用3.3V 微控制器进行控制、并使用锂离子电池供电。 能够在3.3V 上运行将是不错的
我希望最大程度地降低成本、无论是使用3通道 LED 驱动器还是使用3个单通道 LED 驱动器
一个成功的解决方案必须能够在三个通道上提供200mA 的连续电流(同样、也可以使用多个芯片)。
非常感谢您的帮助、
Greg