This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708020/lmz14202-lmz14202

器件型号:LMZ14202

为了进行 PCB 热分析、我尝试获取组件 LMZ14202的热导率(W/m-K)估计值。

谢谢、

Anil Bhansali

Eaton Aerospace

601.987.3343

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    数据表第6.4节中的热性能信息是否 足以满足您的 PCB 热分析需求?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速回答、但我已经查看了该部分。  我需要导热性(W/m-K)。  第6.4节给出了阻抗。  是否有方法可以通过了解阻抗来估算热导率?  我不知道其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    我必须了解我在团队中的最后一个目标是什么。 由于电源模块由多种不同的组件组成:金属引线框、内部电感器、模塑化合物等、因此每种组件都具有各自的热导率。 这就是为什么我感到困惑的原因,因为有许多不同的因素。 热阻抗是一个值、旨在帮助客户了解特定电源应用所需的铜面积。

    如果有、我将尝试获取有关导热性的更多信息、如果有任何新信息、我将会返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我了解我所提出的问题的复杂性。 我不需要任何确切的东西。 就像一个球场估计值一样。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    只是想让您知道、我仍在研究这个问题、并尝试从热建模团队获取一些信息。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jimmy 对此进行了研究。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    我刚刚从热模型团队那里得到了回复、他们的封装没有任何单一的热导率值。 是否可以指定所需的确切值? 正如我之前提到的、模块中有多个组件、因此没有总的热导率值。 我在前面的第6.4节中提到的热阻是唯一被推测出来的东西。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、我只是根据数据表中的热阻抗和组件的整体高度来近似计算它。 我现在只使用这个。 您可以关闭这个。 感谢您的试用。