This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34SQ-20AEV:LM34SQ-20AEV

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712402/lm3434sq-20aev-lm3434sq-20aev

器件型号:LM34SQ-20AEV

尊敬的  

我计划购买 LM34SQ-20AEV/NOPB、但我们有一个疑问:如何使用 PWM 调光、如所示 (使用 FET 短接 LED)、但我们无法在电路板中找到 FET  

以帮助我们了解放置负载或 LED 后如何使用调光功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    BOM 在原理图上方、Q5和 Q6是分流 MOSFET、它们是;"Si7790DP"

    J2上的引脚5是 PWM 输入。 它位于 EVM 文档上您的上面链接中。 第5页的底部显示了分流 FET 调光的波形。 它被反转、因此当 PWM 为高电平时、MOSFET 将分流。 PWM 相对于接地施加、请参阅 EVM 文档的第4节。

    此致、