This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:SS 引脚中的并联电阻器和电容器时、断续模式导通/关断的时序。

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709112/lm5021-timing-of-hicuup-mode-ton-toff-if-parallel-resistor-and-capacitor-in-ss-pin

器件型号:LM5021

大家好、团队成员

我们有一个问题、我的客户在 SS 引脚中是否使用并联电阻器和电容器。

请参阅以下内容:

如何计算断续模式的关断/导通时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SS 连接到 GND 的电阻值 R 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、洪

    是否可以提供此连接的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接在 SS 和 GND 之间的电阻器 RSS 应大于350k Ω、以使 SS 电容器充电至高达5.2V。 借助 RSS、SS 引脚电压上升时间可通过连接到 RSS/CSS 的恒流源 ISS (典型值22uA)的等效电路计算。 公式为:

    css * rss * dVss/dt + VSS = ISS * rss

    然后、SS 引脚电压从0充电至5.2V 的时间吨、

    tON =-(RSS*CSS)* ln (1-5.2V/(RSS*0.022mA))

    其中、以 k 欧姆为单位的 RSS、以 uF 为单位的 CSS、以 ms 为单位的 ton。  

    我 稍后将提供 TOFF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是 TOFF 计算:

    TOFF =(4.6V - 0.3V)/((4.6V/CSS*RSS)+(0.25uA/CSS))

    其中、RSS 以兆欧姆为单位、CSS 以 uF 为单位、TOFF 以秒为单位