This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:如何处理未使用的 I2C 通信 SDA 与放大器;SCL 线路?

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711028/faq-tps650830-how-to-handle-the-unused-i2c-communication-sda-scl-lines

器件型号:TPS650830

如果我不使用 I2C 通信 SDA 和 SCL 线路、该怎么办?

如何处理未使用的 I2C 通信 SDA 和 SCL 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 I2C 线路悬空、则可能会导致从器件观察到高 IQ 电流。 这是因为、导致 SCL 和 SDL 线路切换的噪声会打开内部振荡器。 这可能会消耗高达1mA 的 IQ。 一旦器件接收到一个可能很长一段时间的停止命令、振荡器就会被停止。

    要终止 I2C 线路、只需将其连接到 LD03V 即可。 请勿接地或悬空。