This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:TPS65083x 未使用的 LDO1

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711020/faq-tps650830-tps65083x-unused-ldo1

器件型号:TPS650830

如果我不使用 LDO1、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用 LDO1、则可以在完全禁用 LDO1的情况下移除 Cin 和 Cout 电容器。

    要完全禁用 LDO1:

    将 VINLDO1和 VINLDO1S 连接到 GND。

    将 VOUTLDO1和 FBLDO1连接到 GND。

    将 DDR_VTT_CTRL 连接到 GND。 (这将禁用 LDO1)