This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:TPS65083x 负载调节改进的特殊解决方案是什么?#39?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711025/faq-tps650830-what-s-the-special-solution-for-tps65083x-load-regulation-improvement

器件型号:TPS650830

我可以做些什么来改善 VR2上的负载调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在2A 以上的高负载条件下、如果以低电阻短接至 GND、VR2可能会超出规格。

    要解决此问题、只需在输出电容器的 GND 或器件上的 FBVR2N 引脚上添加一个100欧姆电阻器即可。 通过这样做、负载调节将保持在指定的限值内、直到达到电流限值。