This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:电池平衡 FET:这些 FET 是否仍然可以保持、并且#39;开和#39;不充电时? 当与655配合使用时、什么会导致单节电池放电?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712588/bq20z655-cell-balancing-fets-is-it-possible-these-remain-on-when-not-charging-what-can-cause-single-cell-discharging-when-mated-to-a-655

器件型号:BQ20Z655

我们在预量产中使用655、SEA 电池组中、一旦组装到电池组中、3S1P 堆栈中的一个电池看起来会快速自放电。  只有当电池的 OCV 彼此在30mV 以内时、电池才会与3S1P 电池组匹配、但一旦连接到655、一个电池的 OCV 会迅速衰减、从而与其他两个电池相差300mV 或更多。  其他两个电芯保持在几 mV 范围内。  电池编号(1、2、3)是随机的、频率相同、因此不依赖于堆栈中的位置。  如果电池平衡 FET 在不处于 CV 充电模式时保持开启状态、这正是我所期望的。 我们的设计与"数据表原理图"使用的唯一区别是我们的电池平衡电阻器为150欧姆。  此问题出现在我们制造的1到5%的封装中、并影响我们启动生产的能力。

请帮助我了解这是否可行-如果不可能、只有在与 bq20z655配接后才会导致 OCV 发散的原因。  我们使用的是一家公司生产的高质量电池、该公司以在太空、海洋和其他行星中使用的高可靠性电池而闻名、因此很难将其作为电池引起的问题。

是否有任何诊断或标志可以告诉我们每个平衡晶体管何时打开?

谢谢、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    bq20z655上的电池平衡仅在充电模式下有效。 它在不充电时未激活。 如果电池平衡在 chg 期间处于活动状态、它将由 CB 标志指示。 电池平衡取决于由其计算的平衡计时器。 这取决于用于电池平衡的电阻器。 如果您的原理图与参考原理图不同、则 DF 中的此计时器也需要更改。 有关更改平衡时间所需的公式、请参阅 www.ti.com/.../slua340c。