This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337KVU 输出电容器选择

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712580/lm337-lm337kvu-output-capacitor-selection

器件型号:LM337

您好!

在您的应用手册中、建议使用10uF 的固体钽电容器来输出电容器(C2)。  我想知道我们是否可以改用10uF 陶瓷。  如果是、可以使用什么技术?  Y5V、X5R、X7R 等...?

谢谢、

Andrew Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    LM337几乎在40年前就已发布、而此前陶瓷电容器已变得很常见。 因此、它经过设计、测试和表征、可与钽电容器配合使用。

    陶瓷电容器本身可能具有太小的 ESR、无法实现稳定的输出;但是、您可以添加一个与电容器串联的小电阻器来提升 ESR。

    如果您选择使用串联电阻器尝试使用陶瓷电容器、强烈建议在原型设计应用时为稳压器执行最坏情况下的瞬态、同时观察输出。 这是一种检查线性稳压器稳定性的简单方法、如以下应用报告中所述:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan