This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:FOD Ping 频率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ500215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706583/bq500215-fod-ping-frequency

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

您好!

我正在使用 BQTesla Tx EVM 进行一些测试、我想知道 FOD Ping 的频率(监控浪涌电流以检测物体是否存在)是否可以增加? 除了较高的静态电流消耗之外、似乎没有理由不能以较高的速率进行此操作。 如果没有、您是否有任何其他解决方案来提供更高速度的物体检测? 我不需要对实际的 Qi ping 进行任何更改、只需进行短暂的初始检查即可。 如果可能、请告诉我。  

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom
    FOD ping 时序由贪睡电容器引脚14控制。 这是一个用于设置 ping 之间时间的 RC 电路。
    减小 RC 时间常数将缩短时间。
    什么是 LED 模式?

    另请参阅以下有关 RC 时序的常见问题解答、该问题针对 bq500212A 编写、但将适用于 BQ500215。
    e2e.ti.com/.../2870.faq-bqtesla-tx-sleep-mode-rc-time-constant-based
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    谢谢! 这很简单。 很抱歉、询问当网站上已经提供这些信息时、我仍在学习浏览 TI 支持材料的来龙去脉。

    通过改变 RC 电路并达到大约7Hz 的限值、我成功地修改了数字 ping。

    我无法按如下方式更改较短浪涌电流/FOD Ping 的频率。  如上所述、我可以更改模式以锁定到数字 ping、但我应该能够更频繁地使用更短的 ping 来获得更快的响应、然后触发数字 ping 和我的外部控制电路(我的目标是25Hz)。 我尝试修改了'sleep' RC、但它没有任何影响、因此我猜测这是错误的地方。 我应该在哪里寻求加速该信号?




    感谢你的帮助。 如果我的理解不正确、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还应尝试减小引脚30和引脚3之间 snooze_cap 电路的 RC 时间常数。 快速测试接地引脚3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要多短的检测时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    24Hz 是最初的目标。 但8Hz 目前工作正常。 我 很幸运地更改了 snooze_cap 值。 我将继续阅读在线材料。  


    如果我可以与您讨论我的具体应用以了解您的想法、那将会有所帮助、但我更愿意通过电子邮件私下这样做。 有可能吗?

    此致、

    Thomas McMenamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    将通过 PM 与您联系以继续此讨论。