This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:当 VDIF 为0V 或负时、ITF 电流检查

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708614/lm3424-itf-current-check-when-vdif-is-0v-or-negative

器件型号:LM3424

大家好、团队成员

我的客户使用 LM3424-Q1进行汽车润滑、我们有针对 ITF 的问题。

请您帮助解释以下 ITF 参数吗?

如果 VTREF < VTENSE、ITF 的价值是什么?

当 VTREF<= VTSENSE 时、它是否会影响 ILED 精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    这并不重要、因为如果使用100千欧热敏电阻、2uA 将对设定点产生小于1%的影响。 在90度时、对于典型的100K 热敏电阻、电阻约为6.481千欧、在95摄氏度时为5.437千欧、相差20%或每摄氏度4%。 2uA * 6.481K 的差值小于1%、小于电阻器和 NTC 容差。

    仅略如上文所述。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    如果 VTREF < VTENSE、ITF 的价值是什么?

    例如、我们通过 ICSH (100uA)和计算得出的外部电阻器 RCSH 来设计 ILED 电流、
    假设当 VTREF < VTENSE 时 ITF 为2uA。
    为了遵循内部误差放大器参考1.24V、ICSH 将被调节为98uA、ITF 提供2uA。
    ILED 精度将会降低2%、因为 ITF 2uA 电流会流经 ICSH。
    正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    您对此问题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    抱歉、我的电子邮件中未显示、我认为是因为它已解决。  您是否将其用于热折返以外的其他用途?  随着差分电压进一步分离、电流将下降。  将始终存在一些泄漏、但它将小于2uA。

    此致、