This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63710:TPS63710 CAN#39;t 支持-5V 输出

Guru**** 2767625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712575/webench-tools-tps63710-tps63710-can-t-support--5v-output

器件型号:TPS63710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望在其设计中使用 TPS63710。 输入电压为7V、输出为-5V。 但是、当他们尝试在 Webench 中对 TPS63710进行-5V 输出仿真时、它显示 TPS63710无法支持-5V。 您能为您提供帮助吗? 非常感谢!

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    如上所示并在 D/S 中解释、此器件具有70%的占空比限制。 请参阅图37。

    还有哪些 Vin 可用? 5V 时、它们需要的最小电压是多少? 例如、它可以是-4.5V 吗?