This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一般电池充电查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25703A, BQ24392, BQ24050, BQ25895, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712376/general-battery-charging-queries

主题中讨论的其他器件:BQ25700ABQ25703ABQ24392BQ24050BQ25895BQ25890

您好!

PMP5722 参考设计中:热敏电阻似乎在充电阶段监测电池温度、并由充电 IC 感测。 此参考设计中是否在放电阶段监测电池温度?

在 BQ25703A 或 BQ25700A 上、它支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)和 USB_PD 电源来执行电池充电、如何通过充电 IC 端检测不同的 USB 充电协议? 是否还有其他支持上述类似充电协议且封装/尺寸更小的器件?

BQ24392可检测符合 BC 标准的适配器。 需要一个主机与 BQ24392进行连接、以控制为充电提供高电流还是低电流?
是否有独立的解决方案、不需要主机?

BQ24050支持100mA/500mA 的 USB 充电。 我想是否可以将 USB Type C 或 Micro B 连接器连接到 BQ24050? 仅连接 USB 2.0信号的 Type C 连接器。
BQ24050上的 D-、D+引脚能否检测 USB 连接类型并自动设置 USB 充电电流100mA/500mA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、

    BQ25703A 和 BQ25700A 在输入电压电平方面支持 USB 充电。 充电器本身不执行检测。 您需要一个独立的检测 IC 来进行充电协议协商。 TI 拥有 BQ25890/BQ25895等可执行 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准的充电器
    适配器检测。 有关详细信息、请参阅数据表第19-20页。

    BQ24392是一款具有检测功能的 USB 开关。 出于检测目的、无需主机、如数据表 P7上的检测流程图所示。

    BQ24050检测用于检查 D+D-短路或通过下拉电阻器确定输入电流为500mA 或100mA。 有关详细信息、请参阅数据表第16页。

    此致、

    Eric