This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:为太阳能应用选择 IC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712158/bq24650-selecting-ic-for-solar-application

器件型号:BQ24650

我正在进行太阳能供电设计,需要一个用于密封铅酸电池的充电管理 IC。

 

面板为:Voltaic 6V 3.5W 链接

 

电池为 :4V 4.5Ah (PowerSonic PS-445或类似产品)

 

你推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     我正在通过您的电子邮件离线回复此主题。