This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478-Q1 VS LM3488-Q1差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712464/lm3478-lm3478-q1-vs-lm3488-q1-difference

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:LM3488

大家好、团队:

您能否帮助告知 LM3478-Q1 和 LM3488-Q1的差异?

此外、您能否帮助检查它们是否可用于以下应用?

Vin=4.5V、Vout=25.5V、Iout>300mA。

根据数据表、它们可以实现100%占空比、但数据表中有如下注释。 如何确保它们能够满足要求?

无法指定最大占空比的限制、因为该器件不允许低于100%的最大占空比运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    LM3488提高了基准电压的精度(1.5%)、时钟可在外部同步、Iq 电流更低。

    谢谢、

    Garrett