Other Parts Discussed in Thread: UCC256302
你好。
我对 UCC256302有疑问。
为了防止启动时出现过冲、我们在输出电压达到12V (典型值)之前、在上升过程的一半时间切换到 SS 运行→FB 运行。
然而、在 SS 运行→FB 运行开关的时序开始突发运行、并且当输出上升时、一个级发生。
我对这种工作模式有疑问。
①将再次确认、FB 端子电压=内部 FBReplica 时是否正常?
②如果移除了 LL/SS 引脚的上电阻器、是否可以认为突发阈值为0.7V?
③在此模式下、突发运行时 FB 引脚电压约为5.2V。可能的原因是什么?
④当 FB 电压降至 SS 电压以下时、考虑在 SS 运行和 FB 运行之间切换。
但是、当 FB 电压高于 SS 电压时、似乎会切换运行。 是否是可能的原因?
⑤在输出上升过程中、建议使用哪种方法从 SS 运行切换到 FB 运行而不进行突发运行? 请告诉我。
有关详细信息、请参阅随附的文档。