This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:长软启动实现

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712331/tps7a80-long-soft-start-implementation

器件型号:TPS7A80
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

您好!

我们需要使用 TPS7A80设置极长的 SS 时间。

我们估计约为3.3/4.7uF 的 CNR。

您是否看到稳定性方面的任何缺点?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    放置一个较大的 CNR 电容器不应影响稳定性;但是、由于 TPS7A80的快速启动功能、您将注意到输出上有两个不同的斜坡速率。 在前2ms、您将看到快速启动开关关闭时的斜升速率更快。

    如果您需要更线性的启动、请考虑 TPS7A90。

    非常尊重、
    Ryan