This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050 6 MOS 管并联 VGS =5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712359/lm5050-1-lm5050-6-mos-tubes-in-parallel-vgs-5v

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2413

现在、lm5050数据手册中的标准电路发现芯片提供的 GS 驱动电压不够高、

仅5V (13.8v145a 负载、而芯片驱动6 1.4m euro 40vmosfet)、从而产生高 MOSFET 导通电阻和功耗。

驱动高达10V 或更高电压是否有补救措施或替代芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    VGS 由 LM5050控制、以将 MOSFET 的 VDS 调节至22mV。
    因此、栅极电压不会完全增强。

    如果您需要的器件不能调节 VDS、请在 TPS2413器件上设置环路。
    这可以在最大绝对电压为16V 的情况下工作。

    此致、
    Kari。