This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:tps92210

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712411/tps92210-tps92210

器件型号:TPS92210

如何在 tps92210 IC 设计中改进 PFC、现在我的输入电压(90至270Vac)低于0.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafesh:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    我不确定您的问题是什么。
    输入电压90-270Vac 时、输出电压是否始终比您的设计低0.8V?
    您可以在此处提供更多信息吗?
    它可以帮助我了解您现在面临的问题。(原理图或任何其他内容)

    此致
    Kevin