This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:EN、PWMx 上的下拉电阻

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712437/tps61196-q1-pull-down-resistance-on-en-pwmx

器件型号:TPS61196-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好、LED 驱动器团队、


我的客户询问了 TPS61196-Q1 EN 和 PWMx 上的下拉电阻、如下所示。
在数据表中、建议使用0.8Mohm/ 1.5Mohm/ 3Mohm、如下所示。

 


问题1. 如果在 EN 和 PWMx 上使用10千欧~ 47千欧电阻、是否存在任何问题?
    因为我的客户 被他们的汽车 OEM 禁止使用100千欧或以上的电阻。

问题2. 请详细解释为何数据表建议在 EN 和 PWMx 上使用0.8 Mohm ~ 3 Mohm 电阻。
    我的客户需要足够的解释来说服他们的汽车 OEM 在 EN 和 PWMx 上使用10千欧~ 47千欧电阻。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    从0.8Mohms 到3Mohms 的 EN 和 PWMx 下拉电阻器是集成在 TPS61196中用于 EN 和 PWMx 引脚的内部下拉电阻器。 如果 IO 电流足够大、可以驱动10kohm 至47kohm 的电阻器、则客户可以在外部使用10kohm 至47kohm 的下拉电阻器。 在 TPS61196中为 EN 和 PWMx 引脚集成大下拉电阻器的原因是、在控制 IO 没有足够的电流输出时、最大限度地减小到 EN 和 PWM 引脚的驱动电流。

    谢谢、
    祥豪