This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:TPS40422的哪些引脚可用作启用/禁用引脚?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712163/tps40422-which-pins-of-tps40422-can-be-used-as-enable-disable-pin

器件型号:TPS40422

您好!

我将 TPS40422用于 FPGA 电源、为了控制不同电源轨的电源开/关排序、我使用序列发生器 IC 的复位标志来  

禁用/启用转换器、但我不确定应该将该复位标志连接到哪个引脚。 我的意思是、哪个引脚是 Coverter 的启用/禁用引脚。

提前感谢您的帮助

此致:

M Kamran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    TPS40422是一款双通道控制器。
    在双输出配置中、CNTL1打开/关闭 CH1、CNTL2打开/关闭 CH2。
    在两相单输出配置中、CNTL1同时打开/关闭 CH1和 CH2。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、

    您是说我应该将序列发生器 IC 的漏极开路使能标志连接到 Ctrl1和 Ctrl2?

    这些引脚的工作原理与其他转换器中通常存在的使能引脚类似?

    请确认连接到控制引脚的序列发生器的 while 开漏输出、每当 O/D 输出为高电平时、转换器将生成

    当转换器处于低电平时、输出将关断输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 CNTL1和 CNTL2打开和关闭 CH1和 CH2。

    CNTL1和 CNTL2由一个内部6uA 电流源上拉至 BP6。 这意味着如果引脚在外部断开、它们将为高电平。

    您可以使用序列发生器的开漏引脚来控制 CNTL1和 CNTL2引脚。

    BTW、这些基本信息可在数据表第3页和第4页的引脚功能表中找到。

    谢谢