This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524Q1EVM:PGOOD 的阈值

Guru**** 2813175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711933/lp87524q1evm-thresholds-of-pgood

器件型号:LP87524Q1EVM

关于 PGOOD 引脚的输出电压监控的说明 SNVSB21-OCT2017第8页。

在过压监控和欠压监控输出电压的以下情况下、阈值的最小值/典型值/最大值是多少?

3.3V
1.8V
1.2V
1.1V

我不确定、因为提到的数据表"这种情况下的典型值为 TJ = 25°C、VVANA = VIN_Bx = 3.7V、VOUT = 1V"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E! 我已将此主题分配给器件专家。 他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于过压监控、阈值为39mV/50mV/64mV (最小值/典型值/最大值)。 值以直流输出电压电平为基准。

    对于欠压监控、阈值为-53mV/-40mV/-29mV (最小值/典型值/最大值)。

    这将温度、工艺等变化考虑在内。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 它是正确的值、但 Vout = 1V。在我的应用中、它是3.3V 输出+/- 2%。 在这种情况下、会超出数据表的阈值、导致设计无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、这不正确。 如果您仔细阅读页面顶部的注释、则这些值适用于整个温度范围、输出电压范围等 典型值(在电气表中用典型值表示)适用于 TJ 25°C、电源电压为3.7V、输出电压为1V)。

    监控窗口精度将取决于输出电压直流精度、因此如果输出电压为3.3V - 2%、则不会触发 PGOOD。 PGOOD 窗口将以实际直流输出电压电平为基准。

    希望这能澄清问题。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 这是3.3V 输出情况下、高输出3.366V 时的过压阈值为3.405V (最坏情况)
    低输出电压下的欠压阈值为3.205V (最坏情况) 3.234V
    我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您认为最坏情况的情况。 如果我们考虑 PGOOD 将触发的最高/最低可能输出电压、则 OVP 将为3.366V + 64mV = 3.43V、UVP 将为3.234V - 53mV = 3.181V。 无论如何、您对 PGOOD OVP/UVP 阈值位于输出电压精度之上的理解是正确的。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很理解。 感谢您回答具体示例!