This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A#39;s 栅极波形看起来异常

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712418/ucc28019a-ucc28019a-s-gate-waveform-looks-like-abnormal

器件型号:UCC28019A

尊敬的所有人:

适用于 UCC28019AEVM 350W PFC 转换器。 我有一个问题。

我们可以为"C4"使用哪种类型的电容器。

原电路使用 胶片类型。

我们是否会使用 陶瓷类型?

如果没有,您会解释为什么?

吴承天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edward、
    大多数应用使用聚酯薄膜类型作为桥式整流器直流侧的高电压电容器。 这是因为它们坚固耐用、成本低且相当容易找到。 聚丙烯薄膜也是一个不错的选择。
    高电压陶瓷电容器实际上不适合此应用。 最大的缺点是陶瓷材料很精细、陶瓷中的小裂纹会成倍增加、导致器件发生灾难性故障。
    (薄膜电容器具有自愈特性)陶瓷成本更高、难以采购且成本更高。

    此致
    John